Operator Library: Arithmetics
该算子计算输入的绝对值,即

请注意,可能最小负数的绝对值与其正数的位宽相同。 因此,输出 Bit Width 等于输入 Bit Width。 例如,在 8 位表示中,最小值为 -128,而最大值为 127。 经过绝对值运算后,-128 变为 +128,这仍然需要 8 位。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | [2, 64] | as I |
| Arithmetic | signed | as I |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | any | as I |
| Kernel Rows | any | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY, VAF_COLOR | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
以下示例展示了算子 ABS 的用法:
-
Examples - 计算连续两幅图像之间的差值。 对这些差值进行阈值处理,并经由 DMA 通道输出。
-
示例 - Kirsch 滤波器是用于检测无方向边缘的理想边缘检测滤波器。
-
示例 - Roberts Cross Gradient 滤波器示例。
-
示例 - 仅在 x 方向上的 Sobel 滤波器。
-
示例 - 适用于所有 4 个方向的 Sobel 滤波器。
-
示例 - 并行使用两个滤波器的示例。
-
示例 - 说明如何为线扫描相机实现滤波器。
-
示例 - 一个 3x3 拉普拉斯滤波器。
-
示例 - 该示例展示了自动坏点检测与替换。

上一页