简介

VisualApplets

欢迎来到现代 FPGA 编程的世界。 通过购买 VisualApplets,您将拥有用于 FPGA 编程以实现图像处理应用领先且最先进的工具之一。

VisualApplets 将:

  • 将采集卡或相机转化为灵活且智能的高性能图像处理器

  • 让您能够充分发挥现代 FPGA 技术在任何客户处的潜力

  • 使您能够在几分钟内为具有图像处理需求的应用实现实时解决方案

  • 将您的应用升级到可靠的硬件解决方案级别

VisualApplets 是一款基于图形化管道结构对象的 FPGA 硬件编程工具。

图像处理设计通过组合算子模块、滤波器模块和传输链接来进行安排。 所提供的库包含 200 多个基于硬件的算子,涵盖标准以及高级图像处理功能。

交付内容中包含用于像素操作的算术和形态学算子、用于分类任务的逻辑算子、 用于颜色处理的复杂模块、用于统计分析和图像序列处理的算子。 其他算子负责格式转换、压缩或转换为像素列表。 特殊功能包括用于个性化触发功能的控制信号编程,以及斑点分析算子中的分割和分类功能。 复杂算子可以由基本算子组合而成,并存储在各个用户库中。 这允许构建复杂的デザイン,而不会失去设计的清晰度。

整套功能作为硬件算子实现,并保证实时图像处理。 图像处理设计的复杂性主要受 FPGA 硬件可用资源的限制。 用户无需浪费时间调试同步问题、手动管理带宽和时序。 此外,还集成了构建功能和高级别仿真,以便在开发环境中从位精度上完全控制设计的最终视觉结果。

硬件设计创建的整个过程可以在几分钟内完成。 硬件小程序可以通过查看器和配置软件 microDisplay 立即进行验证,或者通过使用预生成的 SDK 示例代码集成到应用中。

尽管具备硬件编程知识会有所帮助,但 VisualApplets® 软件解决方案主要面向机器视觉领域的应用工程师。

VisualApplets 是与目标硬件无关的。

VisualApplets - 从构思到图像处理器只需 15 分钟

图 1. VisualApplets - 从构思到图像处理器只需 15 分钟


VisualApplets 的核心优势与功能:

  • 用于对 FPGA 硬件进行编程的图形界面

  • 无需电路、同步、时序或 FPGA 编程方面的知识

  • 包含代表可用硬件配置的硬件模块的库

  • 包含各种滤波器算子和成像模块的图像处理库

  • 提供专注于特定市场、行业或客户的 VisualApplets® 图像处理库

  • 软件中的构建和高级仿真

  • 无需 VHDL 编译器

  • 硬件开发人员和应用工程师皆可轻松使用

  • 弥合了标准小程序与定制小程序之间的差距

VisualApplets – 获奖软件环境

图 2. VisualApplets – 获奖软件环境


Basler 希望您能尽情探索“VisualApplets 的世界”,并在开发您的专属实时应用时取得巨大成功。

如何使用本文档

本文档分为三个主要部分。

《 用户手册 》列出并解释了 VisualApplets 的所有功能。 如果您是 VisualApplets 的新手,我们建议您从 '创建您的第一个 Applet' 开始。 如需全面了解 VisualApplets 提供的丰富功能, 请继续阅读 基本功能 和 高级功能。 用户手册中提供的所有信息也可以直接在程序中作为上下文相关的在线帮助进行查看。

基础知识与示例 提供了对 VisualApplets 更深入的循序渐进式介绍。

对于实践教程系列,请从 概述 教程主题 和 VisualApplets 基础知识 教程主题开始。

在 算子参考 中,您可以找到所有算子的完整且详细的描述。

[注意] 算子图标的新布局

算子图标的布局已得到改进, 使得现在可以非常轻松地识别算子类型(O 或 M 类型)。 本文档中的某些屏幕截图可能尚未反映这些更改, 但这不会影响本文档的清晰度与可理解性。

系统要求

系统要求,请参见 安装 VisualApplets