Operator Library: Arithmetics
该算子对输入数据执行向左的算术移位操作。 要移位的位数通过参数 Shift 进行定义。 输入端的每个位都向左移动参数指定的位数。新插入的最低有效位的值将 为零。
位移通常用于按 2 的幂次缩放值。 例如,向左移位一位会使该值加倍。 向左移位 2 位会使输入值变为原来的四倍。
每个颜色分量均单独进行移位。
以下示例展示了算子 ShiftLeft 的使用方法:
-
图 205:“为 16Bit 输出添加的 ShiftLeft 算子”
基础指南 - 使用 ShiftLeft 更改 DMA Bit Width。
-
示例 - 计算图像矩的方向和离心率
-
示例 - 一个 High Speed 且稳健的激光线检测算法。 该算法可确定重心坐标,从而获得亚像素分辨率的结果。
-
示例 - 该示例展示了 2D Shading Correction 的实现。 校正值存储在采集卡 RAM 中。 该小应用程序执行高精度偏移和增益校正。
-
“使用 Operator RamLUT 的 2D Shading Correction / Flat Field Correction”
示例 - 该示例展示了 2D Shading Correction 的实现。 校正值存储在算子 RamLUT 中。 该小应用程序执行高精度偏移和增益校正。
-
'1D Shading Correction Using Block RAM'
Examples - 该示例展示了一维 Shading Correction。 校正值存储在块 RAM 内存中。
-
'使用采集卡 RAM 的 1D Shading Correction'
示例 - 该示例展示了 1D Shading Correction。 校正值存储在采集卡 RAM 中。


上一页