Operator LineStartToSignal

Operator Library: Signal

当检测到输入图像行的起点时,该算子会生成一个信号脉冲。 该算子的输入为一个图像流。 算子会等待每个输入图像行的第一个像素。 当检测到第一个像素时,将输出一个持续一个时钟周期的信号脉冲。 请参见下图了解详情:

请注意,在 VisualApplets 中可能存在空行。 对于空行,算子无法找到第一个像素。 在这种情况下,算子将在行尾输出一个脉冲。

此算子不包含在 VisualApplets 功能仿真中。

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Input Link I, image data input
Output Link O,信号输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned
Parallelism any 1
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D} VALT_SIGNAL
Color Format any VAF_GRAY
Color Flavor any FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

1

无符号值的输入 Bit Width 范围为 [1, 64]。 对于有符号输入,范围为 [2, 64]。 对于无符号彩色输入,范围为 [3, 63];对于有符号彩色输入,范围为 [6, 63]。

参数

无

使用示例

LineStartToSignal 算子的使用方法见以下示例: