运算符 Library: Synchronization
Operator RemoveImage 用于彻底移除图像。 是否移除图像由二进制输入链接 Rem 进行控制。 如果 Rem 的第一个像素值为 1,则移除该图像。 如果该像素值为 0,则将图像转发至输出。
这两个输入必须是同步的,即它们必须由某个 M 型算子通过由 O 型算子组成的任意网络提供源。
此外,空图像或首行为空的图像将始终被移除!
|
对于无符号输入,输入 Bit Width 的范围是 [1, 64]。 对于有符号输入,范围是 [2, 64]。 对于无符号彩色输入,范围是 [3, 63],对于有符号彩色输入,范围是 [6, 63]。 |
同步和异步输入
- 所有输入相互同步,即它们必须由同一个 M-type 运算符通过由 O-type 运算符组成的任意网络提供源信号。
以下示例展示了 Operator RemoveImage 的用法:
-
‘M-type Operators with Multiple Inputs’
Synchronization Rules - Using an M-type Operator with Synchronous Inputs
-
' Multiple DMA Channel Designs '
移除 10 张图像中的 9 张。
-
Example - Histogram thresholding
-
Examples - 计算连续两幅图像之间的差值。 对这些差值进行阈值处理,并经由 DMA 通道输出。


上一页