Operator FrameMin

Operator Library: Accumulator

该算子返回针对每个输入帧找到的最小像素值。 输出帧与输入帧具有相同的大小,其中每个像素都被替换为迄今为止在图像中找到的最小值。 如果当前像素是新的最小值,则输出 Link IsMinO,否则为 0。

[注意] 资源消耗

该算子的 FGPA 资源消耗会随着 Parallelism 的增加而急剧上升。 我们建议在此算子中使用较低的 Parallelism。

在许多使用该算子的场景中,可以通过在此算子之前选择最小的并行组件来降低 Parallelism。 请使用 SplitParallel、MergeKernel 和 MIN 来执行此操作。

每当有新输入帧时,最小值检测将重新开始。 此外,当 ClrI link 设置为 1 时,也可以手动清除当前最小值。 如果无需手动清除,则必须确保 ClrI 保持恒定的 0, 以启用正常操作。

以下示例展示了输入值与输出值的关系。

通常,此算子与算子 RemoveLine 和 RemovePixel 结合使用,以便仅使用包含所有帧像素结果的最后一个图像像素。

图像限制

  • 空图像

    允许空图像(即不包含像素的图像)。 算子将输出一张空图像。

I/O Property

Property 值
Operator Type O
输入链路 I, Image Input
ClrI, Clear Input
Output Links O,数据输出
IsMinO,用于指示新最小值的二进制输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I 输入链路 ClrI Output Link O Output Link IsMinO
Bit Width [1, 64] 无符号,[2, 64] 有符号 1 as I 1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned as I unsigned
Parallelism any as I as I as I
Kernel Columns 1 as I as I as I
Kernel Rows 1 as I as I as I
Img Protocol VALT_IMAGE2D, VALT_IMAGE1D, VALT_IMAGE0D as I as I as I
Color Format VAF_GRAY as I as I as I
Color Flavor FL_NONE as I as I as I
Max. Img Width any as I as I as I
Max. Img Height any as I as I as I

参数

无

使用示例

以下示例展示了 FrameMin 算子的使用方法: