Operator CMP_AgeB

Operator Library: Logic

算子 CMP_AgeB(比较 A 是否大于或等于 B)在输入链路 A 的值大于或等于输入链路 B 的值时,将输出设为逻辑 "1",否则输出为 "0"。

若要将输入 A 的值与动态参数值进行比较,请改用算子 IS_GreaterEqual。

I/O Property

Property 值
Operator Type O
输入链路 A,数据输入
B,数据输入
Output Link O,数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link A Input Link B Output Link O
Bit Width [1, 64] 无符号,[2, 64] 有符号 [1, 64] 无符号,[2, 64] 有符号 1
Arithmetic {unsigned, signed} as A unsigned
Parallelism any as A as I
Kernel Columns any as A as I
Kernel Rows any as A as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as A as I
Color Format VAF_GRAY as A as I
Color Flavor FL_NONE as A as I
Max. Img Width any as A as I
Max. Img Height any as A as I

参数

ImplementationType
键入 静态写参数
默认 AUTO
范围 (AUTO, EmbeddedALU, LUT)

参数 ImplementationType 允许您影响运算符的实现,即定义用于实现运算符的逻辑元素。

您可以选择以下值之一:

AUTO: 实例化运算符时,系统会根据运算符的参数设置,自动为给定的 FPGA 架构选择最佳实现策略。

EmbeddedALU: 运算符使用 FPGA 的嵌入式 ALU 元素。

LUT: 运算符使用 FPGA 的 LUT 元素。

[注意] 通常使用 AUTO

通常情况下,该参数应设置为 AUTO。 在特殊情况下,即设计中的某种 FPGA 资源短缺时, 您可以使用 EmbeddedALU 和/或 LUT 值手动干预 FPGA 资源管理。

使用示例

以下示例展示了算子 CMP_AgeB 的用法: