目录
- DelayToSignal
- Downscale
- EventToSignal
- FrameEndToSignal
- FrameStartToSignal
- Generate
- GetSignalStatus
- Gnd
- LimitSignalWidth
- LineEndToSignal
- LineStartToSignal
- PeriodToSignal
- PixelToSignal
- 极性
- PulseCounter
- RsFlipFlop
- RxSignalLink
- Select
- SetSignalStatus
- ShaftEncoder
- ShaftEncoderCompensate
- SignalDebounce
- SignalDelay
- SignalEdge
- SignalGate
- SignalToDelay
- SignalToPeriod
- SignalToPixel
- SignalToWidth
- SignalWidth
- SyncSignal
- TxSignalLink
- Vcc
- WidthToSignal
![]()
以下列表总结了 Library Signal 的所有算子
| 算子名称 | 简要说明 | 可用版本 | |
|---|---|---|---|
| DelayToSignal |
延迟输入信号。延迟由输入 link 控制。 |
版本 1.2 | |
| Downscale |
通过可调节的系数降低输入频率。 |
版本 1.2 | |
| EventToSignal |
为每个值为 1 的输入像素生成一个信号脉冲。 |
版本 1.2 | |
| FrameEndToSignal |
检测到输入图像结束时生成信号脉冲。 |
版本 1.2 | |
| FrameStartToSignal |
检测到输入图像开始时生成信号脉冲。 |
版本 1.2 | |
| Generate |
生成具有可控周期时间的 Periodic Signal。 |
版本 1.2 | |
| GetSignalStatus |
获取信号链路的当前值。 |
版本 1.2 | |
| Gnd |
提供一个常量值为 0 (LOW) 的信号。 |
版本 1.2 | |
| LimitSignalWidth |
使用可参数化的最大值限制输入信号的最大脉冲宽度。 |
版本 1.2 | |
| LineEndToSignal |
检测到输入图像行结束时生成信号脉冲。 |
版本 1.2 | |
| LineStartToSignal |
检测到输入图像行开始时生成信号脉冲。 |
版本 1.2 | |
| PeriodToSignal |
生成一个 Periodic Signal。周期时间由输入 link 控制。 |
版本 1.2 | |
| PixelToSignal |
将图像数据流转换为信号流。 |
版本 1.2 | |
| 极性 |
控制信号的极性(反转)。 |
版本 1.2 | |
| PulseCounter |
计算信号输入 link I 上出现 1(高电平)的次数。 |
版本 1.2 | |
| RsFlipFlop |
实现置位-复位触发器。 |
版本 1.2 | |
| RxSignalLink |
接收设计中 TxSignalLink 算子的信号。 |
版本 2.0 | |
| Select |
通过参数从 N 个信号源中选择一个信号源,并将选定的信号转发至输出端。 |
版本 1.2 | |
| SetSignalStatus |
通过使用参数来设置 signal link 状态。 |
版本 1.2 | |
| ShaftEncoder |
分析轴编码器信号轨迹并输出编码器脉冲以及方向。 |
版本 1.2 | |
| ShaftEncoderCompensate |
补偿轴编码器的回卷。 |
版本 1.2 | |
| SignalDebounce |
通过可调节的最小时间,抑制输入链路上的快速变化信号。 |
版本 1.2 | |
| SignalDelay |
延迟输入信号。延迟由参数控制。 |
版本 1.2 | |
| SignalEdge |
如果在输入端检测到上升沿、下降沿或双边沿,则生成一个设计时钟周期的脉冲。 |
版本 1.2 | |
| SignalGate |
通过信号输入对 I 和 O 之间的图像流进行门控。 |
版本 1.2 | |
| SignalToDelay |
测量并输出两个信号之间的延迟。 |
版本 1.2 | |
| SignalToPeriod |
测量并输出输入信号的周期。 |
版本 1.2 | |
| SignalToPixel |
将输入信号流转换为 0D 像素流。 |
版本 1.2 | |
| SignalToWidth |
测量并输出输入信号的脉冲宽度。 |
版本 1.2 | |
| SignalWidth |
为输入的上升沿生成一个宽度可控的输出脉冲。 |
版本 1.2 | |
| SyncSignal |
将多个输入链路同步到主信号。 |
版本 1.2 | |
| TxSignalLink |
向设计中的任何 RxSignalLink 算子发送信号。 |
版本 2.0 | |
| Vcc |
提供一个恒定值为 1 (HIGH) 的信号。 |
版本 1.2 | |
| WidthToSignal |
定义脉冲宽度。宽度由输入链路控制。 |
版本 1.2 | |
表 65. Library Signal 的算子

上一页