Operator IS_InRange

Operator Library: Logic

Library: Logic

如果输入链路 I 处的值介于参数 From 和 To 定义的区间内,算子 IS_InRange 会将输出设置为逻辑“1”,否则输出为“0”。

I/O Property

Property 值
Operator Type O
Input Link I,数据输入
Output Link O,数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 63] 无符号,[2, 64] 有符号 1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

参数

计算出输出
键入 动态写入参数
默认 0
范围 与输入 link I 的范围相同

范围内的最小值。

更改为
键入 动态写入参数
默认 255
范围 与输入 link I 的范围相同

范围内的最大值。

ImplementationType
键入 静态写参数
默认 AUTO
范围 (AUTO, EmbeddedALU, LUT)

参数 ImplementationType 允许您影响运算符的实现,即定义用于实现运算符的逻辑元素。

您可以选择以下值之一:

AUTO: 实例化运算符时,系统会根据运算符的参数设置,自动为给定的 FPGA 架构选择最佳实现策略。

EmbeddedALU:该运算符使用 FPGA 的嵌入式 ALU 单元。

LUT: 运算符使用 FPGA 的 LUT 元素。

[注意] 通常使用 AUTO

通常情况下,该参数应设置为 AUTO。 在特殊情况下,即设计中的某种 FPGA 资源短缺时, 您可以使用 EmbeddedALU 和/或 LUT 值手动干预 FPGA 资源管理。

使用示例

以下示例展示了算子 IS_InRange 的用法: