运算符 MEDIAN

Operator Library: Filter

MEDIAN 算子可识别并输出输入 kernel 流的中值。 kernel 大小仅限于 3x3 和 5x5。

I/O Property

Property 值
Operator Type O
Input Link I,kernel 输入
Output Link O,数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64] as I
Arithmetic unsigned as I
Parallelism any as I
Kernel Columns {3, 5} 1
Kernel Rows 作为 kernel 列 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

参数

无

使用示例

以下示例展示了 operator MEDIAN 的使用方法: