Operator Coordinate_X

Operator Library: Base

Operator Coordinate_X 在其输出端提供输入像素的 x 坐标。 因此,输入端的每个像素都会被替换为其在图像中的 x 位置。 实际的输入 pixel 值不会被使用。 该 operator 的工作原理类似于一个 Counter,每出现一个新像素就会自增,并在行结束时重置。 每行的第一个像素的坐标为零。

I/O Property

Property 值
Operator Type O
Input Link I,数据输入
Output Link O,数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 auto2
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned
Parallelism any as I
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D} as I
Color Format any VAF_GRAY
Color Flavor any FL_NONE
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

1

输入 Bit Width 的范围是 [1, 64]。对于有符号输入,范围是 [2, 64]。对于无符号彩色输入,范围是 [3, 63],对于有符号彩色输入,范围是 [6, 63]。

2

输出 Bit Width 是根据最大图像宽度自动确定的,即

参数

无

使用示例

以下示例展示了 operator Coordinate_X 的使用: