Operator EventToSignal

Operator Library: Signal

该算子为每个值为 1 的输入像素生成一个信号脉冲。 算子的输入是一个二进制(1 位)图像流。 如果算子输入端出现值为 1 的像素,算子将生成一个时钟周期的信号脉冲。 请注意,图像数据流在像素之间包含间隙。 在间隙期间,算子不会生成输出脉冲。 如果您倾向于将最后一个输入的二进制像素值转换为信号, 请改用算子 PixelToSignal。

此算子不包含在 VisualApplets 功能仿真中。

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Input Link I, image data input
Output Link O,信号数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width 1 1
Arithmetic unsigned unsigned
Parallelism 1 1
Kernel Columns 1 1
Kernel Rows 1 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

参数

无

使用示例

以下示例展示了 EventToSignal 算子的用法: