- 感兴趣区域 (AOI)
-
请参阅 Region of Interest。
- Block RAM
- 板卡
-
一种 Basler 硬件。通常,板卡由采集卡表示。 板卡可能包含多个设备。
- 板卡 ID 编号
-
PC 系统中板卡的识别号。该编号并非固定分配给特定的 硬件,但在 PC 系统中必须是唯一的。
- 相机索引
-
连接到采集卡的相机的索引。第一台相机的索引为 零。请注意相机索引与采集卡 相机端口之间的区别。
另请参阅 Camera Port。
- 相机端口
-
用于连接相机的采集卡连接器称为相机端口。它们 的编号为 {0, 1, 2, ...} 或枚举为 {A, B, C, ...}。根据接口类型, 一台相机可以连接到多个相机端口。此外,多个相机也可以 连接到一个相机端口。
- 相机抽头
-
请参阅 Tap。
- 设备
-
一块板卡可以由多个设备组成。设备带有编号。第一个设备 通常编号为一。
- 直接内存访问 (DMA)
-
DMA 传输允许计算机内的硬件子系统独立于中央处理器 (CPU) 访问系统 内存。
DMA 用于数据传输,例如在板卡(如采集卡)与主机系统内存之间传输图像数据。数据传输可以建立在 多个方向上,即从采集卡到 PC(下载)以及从 PC 到采集卡(上传)。一个板卡可能存在多个 DMA 通道。控制 和配置数据通常不使用 DMA 通道。
- 分布式 RAM
-
请参阅 FPGA Distributed RAM。
- DMA 通道
-
请参见 DMA Index。
- DMA Index
-
DMA 传输通道的索引。
另请参见 Direct Memory Access。
- FPGA 分布式 RAM
-
用作 Memory 的 FPGA 逻辑单元。也称为 LUT RAM。
- FPGA Internal Block RAM
-
FPGA 中的 Memory 块。每个 FPGA 仅包含数量有限的 Block RAM。
- 采集卡 RAM
-
位于采集卡上但不在 FPGA 中的 Memory。通常为 DRAM。
- Framegrabber SDK
-
请参见 Runtime。
-
Basler 为采集卡提供了一个运行环境,称为 Framegrabber SDK。有关更多信息,请参阅 Basler 产品文档 (BPD) 中的 Framegrabber SDK 文档: https://docs.baslerweb.com/frame-grabbers/framegrabber-sdk.html
- Hardware Applet (HAP)
-
硬件小程序文件是一个已构建的 VisualApplets 项目。它可以加载到有许可证的硬件设备(例如采集卡)上。HAP 包含 FPGA 比特流以及用于访问数据和 Property 的软件接口。HAP 只能在执行构建之前定义的一个目标 Runtime 上使用。
- Host PC
-
连接有采集卡或设备的计算机。
- Least Significant Bit (LSB)
-
二进制值中具有最低值的位位置,即最右侧的位。
- 库
-
请参见 Operator Library。
- LUT RAM
-
请参阅 FPGA Distributed RAM。
- Mebibyte (MiB)
-
一个 Mebibyte (MiB) 等于 1,048,576 字节。
- Megabyte (MB)
-
一个 Megabyte (MByte 或 MB) 等于 1,000,000 字节。
- 模块
-
VisualApplets 图表中的一个实例化算子。请参见 Operator。
- Most Significant Bit (MSB)
-
二进制值中具有最大值的位位置,即最左侧的位。
- 算子
-
表示图像、数据或信号处理功能。按 operator 库进行组织。
- 算子库
-
Operator 库包含 operator。来自 operator 库的 operator 可用于 VisualApplets 如图表中。
- PC RAM
-
PC 上的内存。通常为主板上的系统内存或主内存。帧采集卡通过 Direct Memory Access 进行访问。
- 端口
-
请参见 Camera Port。
- 处理
-
图像或信号数据处理块。一个处理过程可以包含一个或多个相机、一个或多个 DMA 通道和模块。
- 随机存取内存 (RAM)
-
一种可以按任何随机顺序直接进行读写访问的内存。
- ROI (Region of Interest)
-
帧的一部分。通常为矩形,且位于原始图像边界内。由坐标定义。帧采集卡从相机图像中切割出 ROI。ROI 可能会减少或增加所需的带宽。
- 运行时
-
在 VisualApplets 的上下文中,运行时是指在应用程序中使用构建的硬件 applet 的环境。
Basler 为采集卡提供了一个运行环境,称为 Framegrabber SDK。有关更多信息,请参阅 Basler 产品文档 (BPD) 中的 Framegrabber SDK 文档: https://docs.baslerweb.com/frame-grabbers/framegrabber-sdk.html
- Sensor Tap
-
请参阅 Tap。
- 抽头
-
某些相机具有多个 tap。这意味着它们可以一次采集或传输多个像素,从而提高相机的采集速度。相机 sensor tap 的读出顺序各不相同。有些相机使用多个 tap 交错读取像素,而有些相机则从传感器上的不同位置同时读取像素。这种帧的重建称为 sensor readout 矫正。
Camera Link 接口也使用多个 tap 进行图像传输以增加带宽。这些 tap 独立于 sensor tap。
- 目标运行时
-
定义安装了 Framegrabber SDK 因而也执行构建的硬件 applet 的目标操作系统环境。例如:Windows 64 位。
- 触发器
-
在机器视觉和图像处理中,触发是引发某个动作的事件。例如,这可以是启动新行或帧采集、控制闪光灯等外部硬件,或是由软件应用程序执行的操作。触发事件可以由外部源、内部频率发生器 (Timer) 或软件应用程序触发。
- 触发输入
-
触发 IO 的逻辑输入。第一个输入的索引为 0。请在硬件文档中检查输入引脚到逻辑输入的映射。
- 触发输出
-
触发 IO 的逻辑输出。第一个输出的索引为 1。请在硬件文档中检查输出引脚到逻辑输出的映射。
- UltraRAM (URAM)
-
一种专用的内存块类型。UltraRam 元素除了 BRAM 资源外,还提供大的 FPGA 内存容量。 使用 UltraRam 可能有助于解决 BRAM 资源不足的问题。

上一页