从旧版本迁移

在 VisualApplets 版本 3 中,可以加载版本 1.2 及更高版本的文件。

加载以前版本的文件可能会导致设计不完整。 某些链接和算子的名称、功能和参数可能已更改。 VisualApplets 会将大部分模块设置适应、添加并转换为新的参数集。 但是,在某些情况下,无法执行自动转换。 无论如何,如果从以前版本迁移,您都应验证您的实现。

从旧版本迁移可能会导致以下情况之一:

  • “Update to Current Version”窗口

    当打开使用早期 VisualApplets 版本算子的设计时,VisualApplets 可能会请求将设计更新为当前版本。

  • 打开信号算子处的输入链接

    如果不使用自动更新功能 “Update to Current Version”,某些信号算子的输入可能未连接。 VisualApplets 提供了一项功能,可自动将 Reset 输入连接到算子 Gnd,将 Tick 输入连接到算子 Vcc。 只需右键单击相应的算子并选择 Connect to ground 或 Connect to Vcc。

  • 缺失的算子

    如果以前使用的算子在当前版本中已不存在,则会由算子 Dummy 替换。 必须替换缺失的算子。 对于大多数缺失的算子,都有替代方案可供使用。 请在 'Dummy' 中详细阅读该算子的文档。

[提示] 发行说明

请查看 VisualApplets 发行说明以获取有关更改的更多信息。