设计设置

除了程序设置之外,还可以为每个 VisualApplets 项目定义默认设置。 这些设置将存储在 *.va 文件中,包括目标运行时、项目详细信息以及图表布局设置。

目标运行时

VisualApplets 硬件小程序 (HAP) 只能在单一目标运行时(例如 Windows 32 位、Windows 64 位、Linux 32 位、Linux 64 位或 QNX 32 位)上运行。 构建 VisualApplets 项目(即转换为 HAP,参见 “构建”)后,该 HAP 只能在先前选择的目标运行时上使用。 构建步骤允许选择目标运行时。 不过,可以为每个项目单独定义默认目标运行时。

要设置项目的默认目标运行时,请选择 Design → Change Target Runtime。 您可以从列表中选择受支持的目标运行时之一,如下图所示。 此目标运行时现在将用于您的项目。 请记住保存您的项目文件。

目标运行时项目设置

图 130. 目标运行时项目设置


可以在系统设置中更改新项目的默认设置。 有关详细信息,请参见 “系统设置”。

Project Properties

可以为每个项目添加项目名称、版本号(字符串)和描述。 要编辑项目的这些属性,请点击 Design → Properties 输入任意字符串值,如下图所示。 修改后不要忘记保存您的设计。 输入的值会显示在项目信息停靠窗口中。 构建后,此信息将包含在小程序中,并在 microDisplay 中作为参数值显示在“Applet Properties”下。

编辑设计属性

图 131. 编辑设计属性


图表布局设置

要更改项目的图表布局设置,请点击 Design → Diagram Layout Settings (参见下图)。 您可以更改项目的设计区域大小。 默认情况下,大小为 2048 x 2048 像素。 此外,您还可以启用或禁用网格并更改其步长。 也可以通过 View 工具栏中的图标来启用和禁用网格。 修改后不要忘记保存您的设计。

图表布局设置

图 132. 图表布局设置