运算符 Library: Synchronization
RemoveLine 算子用于完全删除图像行。 是否删除某行的控制是通过二进制输入链接 Rem 来实现的。 如果输入链接 Rem 上每行的第一个像素值为 1,则该行将被删除。 如果像素值为 0,则该行将被转发到输出端。
两个输入必须是同步的,即它们必须通过由 O 型算子组成的任意网络源自 同一个 M 型算子。
空行不包含数据像素,因此无法传输是否需要删除的信息。 在这种情况下,这些行将始终被删除。 如果图像的所有行都被删除,该算子将在其输出端输出一张空图像。
|
对于无符号输入,输入 Bit Width 的范围是 [1, 64]。 对于有符号输入,范围是 [2, 64]。 对于无符号彩色输入,范围是 [3, 63],对于有符号彩色输入,范围是 [6, 63]。 |
同步和异步输入
- 所有输入相互同步,即它们必须由同一个 M-type 运算符通过由 O-type 运算符组成的任意网络提供源信号。
以下示例展示了 RemoveLine 算子的使用方法:
-
带宽瓶颈 - 在移除像素后降低 Parallelism。
-
示例 - 在不使用 SampleDn 算子的前提下按 3x3 因子进行下采样。
-
示例 - 展示如何拆分和合并图像流。向图像附加尾部。
-
示例 - 一个 High Speed 且稳健的激光线检测算法。 该算法可确定重心坐标,从而获得亚像素分辨率的结果。


上一页