Operator SetSignalStatus

Operator Library: Signal

可以通过软件使用参数 Mode 设置算子的信号链路输出。 状态类型由参数 Mode 指定。 提供三种选项:

  • Low:

    算子输出信号链路的值为低(零)。

  • High:

    算子输出信号链路的值为高(一)。

  • Pulse:

    算子将在其输出端生成一个脉冲,即输出一个时钟周期的髙值。 在该脉冲之后,算子将输出低值(零)。 在将参数设置为 High 后再将其设置为 Pulse,不会在脉冲之前生成低值。 因此,在将参数设置为 Pulse 之前,应先将其设置为 Low 或 Pulse。

此算子不包含在 VisualApplets 功能仿真中。

I/O Property

Property 值
Operator Type O
Output Link O,信号数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

参数

模式
键入 静态/动态读写参数
默认 低
范围 {Low, High, Pulse}

此参数用于指定算子输出链路上的输出信号值。 请参阅上述说明。

使用示例

以下示例展示了 SetSignalStatus 算子的用法: