Operator SORT

Operator Library: Filter

算子 SORT 根据灰度值对输入内核流的所有元素进行排序。 输入链 I 和输出链 O 均包含一个大小为 N 行乘以 M 列的内核域(I [N, M] 和 O [N, M])。 该内核域将根据像素值进行排序。 具有最大灰度值的像素将位于 O [0, 0],第二大值位于 O [0, 1], 最小灰度值位于 O [N - 1, M - 1]。 请注意,O [ N / 2, M / 2] 将输出任意大小内核的中值。

I/O Property

Property 值
Operator Type O
Input Link I,kernel 输入
Output Link O,数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64] as I
Arithmetic unsigned as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

参数

无

使用示例

以下示例展示了算子 SORT 的使用方法: