Operator ClipHigh

Operator Library: Arithmetics

ClipHigh 模块将数值限制在可参数化的最大值内。 如果输入超过最大值,则会被截断,即

I/O Property

Property 值
Operator Type O
Input Link I,数据输入
Output Link O,数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 63] 无符号,[2, 63] 有符号 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

参数

更改为
键入 静态/动态读写参数
默认 127
范围 输入 link 的范围

此参数定义输出 link 的最大值。 如果将该参数设置为 Static,则该值在设计时选定,并且在运行时无法更改。 如果将该参数设置为 Dynamic,则您可以在运行时更改该值。

使用示例

以下示例展示了 ClipHigh 运算符的使用方法: