Operator Library: Base
该算子用于监视输入像素流的状态,并提供一个寄存器,以便通过软件读取最新的有效值。
| Link Parameter | Input Link I |
|---|---|
| Bit Width | [1, 64] 无符号,[2, 64] 有符号 |
| Arithmetic | {unsigned, signed} |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| 状态 | |
|---|---|
| 键入 | 动态只读参数 |
| 默认 | 0 |
| 范围 | InputBitWidth |
|
输入像素流的最新有效值存储在 Status 寄存器中,可通过软件读取。 请注意,该参数始终为无符号类型。如果您将有符号链路连接到算子,请在您的软件中将该值重新解释为有符号值。 |
|

上一页