Operator Polarity

Operator Library: Signal

Operator Polarity 用于控制输出链路极性。根据参数设置,输出信号可以被旁路或反相。请参见下图。

此算子不包含在 VisualApplets 功能仿真中。

I/O Property

Property 值
Operator Type O
Input Link I,信号数据输入
Output Link O,信号数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width 1 as I
Arithmetic unsigned as I
Parallelism 1 as I
Kernel Columns 1 as I
Kernel Rows 1 as I
Img Protocol VALT_SIGNAL as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

参数

Invert
键入 动态/静态读/写参数
默认 NotInvert
范围 {NotInvert, Invert}

此参数指定输出信号的极性。 NotInvert = 输入被旁路至输出。 Invert = 输出信号是输入信号的反相副本。

使用示例

以下示例展示了 operator Polarity 的使用: