Operator Library: Signal
该算子将 N 个输入链路同步到主信号,并在输出端提供输入的同步版本。对于 MasterI 输入链路的每一个上升沿,都会对输入 I0..In 进行采样。因此,该算子包含 N 个寄存器,由 MasterI 输入的上升沿使节。有关说明,请参见以下波形。

附加的重置输入链允许重置 operator。 重置时,所有输出均设为零。
此算子不包含在 VisualApplets 功能仿真中。
| Property | 值 |
|---|---|
| Operator Type | O |
| 输入链路 | MasterI,信号输入 I0..In,信号输入 Reset,信号输入 |
| Output Link | O0..On,信号输出 |
| Link Parameter | 输入链路 MasterI | 输入链路 I0..In | Input Link Reset | 输出链路 O0..On |
|---|---|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arithmetic | unsigned | unsigned | unsigned | unsigned |
| Parallelism | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kernel Columns | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any | any | 作为 MasterI |
| Max. Img Height | any | any | any | 作为 MasterI |

上一页