Operator Library: Logic
NOT 算子对输入位进行取反。 它执行按位逻辑取反操作。 如果对应的输入位为 "0",则每个输出位设置为逻辑 "1",否则输出为 "0"。 输入连接的数量必须在模块实例化时进行选择。
因此,输出位 i 为
以下示例展示了 NOT 算子的用法:
-
示例 - 从方程到实现。关于如何实现叠加融合的解释。
-
Examples - 计算连续两幅图像之间的差值。 对这些差值进行阈值处理,并经由 DMA 通道输出。
-
示例 - 一个 High Speed 且稳健的激光线检测算法。 该算法可确定重心坐标,从而获得亚像素分辨率的结果。


上一页