目录
- BRANCH
- CastBitWidth
- CastColorSpace
- CastKernel
- CastParallel
- CastType
- CONST
- ConvertPixelFormat
- Coordinate_X
- Coordinate_Y
- Dummy
- DynamicROI
- EventToHost
- EventDataToHost
- ExpandToKernel
- ExpandToParallel
- GetStatus
- HierarchicalBox
- ImageNumber
- KernelRemap
- MergeComponents
- MergeKernel
- MergeParallel
- MergePixel
- NOP
- PARALLELdn
- PARALLELup
- PseudoRandomNumberGen
- SampleDn
- SampleUp
- SelectBitField
- SelectComponent
- SelectFromParallel
- SelectROI
- SelectSubKernel
- SetDimension
- SplitComponents
- SplitKernel
- SplitParallel
- Trash
![]()
Base 库包含了大多数 VisualApplets 设计所需的常用功能算子。
以下列表总结了 Library Base 的所有算子
| 算子名称 | 简要说明 | 可用版本 | |
|---|---|---|---|
| BRANCH |
将输入链路克隆为您可定义的多个输出链路。 |
版本 1.1 | |
| CastBitWidth |
通过选择输入的低位来更改 Bit Width。 |
版本 1.1 | |
| CastColorSpace |
更改逻辑属性 ColorFlavor。 |
版本 1.1 | |
| CastKernel |
该算子可重新组织输入数据的 Parallelism 和内核大小。 |
版本 1.1 | |
| CastParallel |
允许重新解释输入链路的位。 |
版本 1.1 | |
| CastType |
更改链路 Property Arithmetic |
版本 1.1 | |
| CONST |
用输出链路上的固定值替换每个输入值。 |
版本 1.1 | |
| ConvertPixelFormat |
在将算术和 Bit Width 调整为所需的 Pixel Format 时,尽可能保留更多信息。 |
版本 1.1 | |
| Coordinate_X |
在其输出端提供输入像素的 x 坐标。 |
版本 1.1 | |
| Coordinate_Y |
在其输出端提供输入像素的 y 坐标。 |
版本 1.1 | |
| Dummy |
是不存在算子的占位符。 |
版本 2 | |
| DynamicROI |
允许使用输入链路进行 ROI 选择。 |
版本 1.2 | |
| EventToHost |
为其输入链路上的上升沿生成软件事件。 |
版本 2.2 | |
| EventDataToHost |
This operator generates software events with data payload. |
版本 3.5 | |
| ExpandToKernel |
该算子将输入链路 I 扩展到任意内核大小。 |
版本 1.3 | |
| ExpandToParallel |
该算子将 Parallelism 为 1 的输入链路 I 扩展到输出链路 O 上的任意 Parallelism。 |
版本 1.1 | |
| GetStatus |
获取信号链路的当前值。 |
版本 1.2 | |
| HierarchicalBox |
将多个算子组合为一个模块。 |
版本 1.1 | |
| ImageNumber |
Provides the image index of the current image of the input link at the output link. |
版本 1.1 | |
| KernelRemap |
内核组件的重新映射。 |
版本 1.4 | |
| MergeComponents |
将三个灰度输入链路合并为一个 RGB 输出链路 |
版本 1.1 | |
| MergeKernel |
将输入链路合并为一个 kernel。 |
版本 1.2 | |
| MergeParallel |
该算子通过将输入链路拼接至 Parallelism 组件,把 N 个输入链路合并为一个输出链路。 |
版本 1.3 | |
| MergePixel |
Merges pixels of multiples input links of the same parallelism into one pixel of larger bit width. |
版本 1.1 | |
| NOP |
无操作。输出已注册的输入。 |
版本 1.1 | |
| PARALLELdn |
降低输入链路与输出链路之间的 Parallelism。 |
版本 1.1 | |
| PARALLELup |
增加输入链路与输出链路之间的 Parallelism。 |
版本 1.1 | |
| PseudoRandomNumberGen |
生成随机值流。 |
版本 1.4 | |
| SampleDn |
Reduces the image size by downsampling the input image. |
版本 1.1 | |
| SampleUp |
通过对输入图像进行上采样来增大图像尺寸。 |
版本 1.1 | |
| SelectBitField |
允许选择位域。 |
版本 1.1 | |
| SelectComponent |
从输入链路中提取单个颜色分量。 |
版本 1.1 | |
| SelectFromParallel |
从输入链路中提取单个 Parallelism 组件。 |
版本 1.1 | |
| SelectROI |
从输入链路的帧中提取矩形感兴趣区域 (ROI)。 |
版本 1.1 | |
| SelectSubKernel |
提取输入链路中 kernel 矩阵的矩形子集。 |
版本 1.1 | |
| SetDimension |
允许更改链路 Property 最大图像宽度和最大图像高度。 |
版本 1.1 | |
| SplitComponents |
将彩色流的分量分离为三个独立的灰度图像流。 |
版本 1.1 | |
| SplitKernel |
将输入链路的 N x M kernel 组件拆分为 N * M 个输出链路。 |
版本 1.3 | |
| SplitParallel |
将 Parallelism 度为 N 的输入链路拆分为 M 个 Parallelism 度为 N/M 的输出链路。 |
版本 1.3 | |
| Trash |
用于未使用链路的数据接收端。 |
版本 1.1 | |
表 30. Library Base 的算子

上一页