Operator Library: Arithmetics
ClipLow 模块可将数值限制在可参数化的最小值范围内。如果输入值低于该最小值,则会被裁剪,即

| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | [1, 63] 无符号,[2, 63] 有符号 | as I |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | as I |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | any | as I |
| Kernel Rows | any | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
| 计算出输出 | |
|---|---|
| 键入 | 静态/动态读写参数 |
| 默认 | 0 |
| 范围 | 输入 link 的范围 |
|
此参数定义了输出 link 的最小值。 如果将该参数设置为 Static,则该值将在设计时选定,并且在运行时无法更改。 如果将该参数设置为 Dynamic,则可以在运行时更改该值。 |
|
以下示例展示了 Operator ClipLow 的使用方法:
-
Example - Histogram thresholding
-
示例 - 该示例展示了 2D Shading Correction 的实现。 校正值存储在采集卡 RAM 中。 该小应用程序执行高精度偏移和增益校正。
-
“使用 Operator RamLUT 的 2D Shading Correction / Flat Field Correction”
示例 - 该示例展示了 2D Shading Correction 的实现。 校正值存储在算子 RamLUT 中。 该小应用程序执行高精度偏移和增益校正。
-
'1D Shading Correction Using Block RAM'
Examples - 该示例展示了一维 Shading Correction。 校正值存储在块 RAM 内存中。
-
'使用采集卡 RAM 的 1D Shading Correction'
示例 - 该示例展示了 1D Shading Correction。 校正值存储在采集卡 RAM 中。

上一页