Operator Library: Logic
如果输入 link I 的值等于参数 Number 的值,则算子 IS_Equal 将输出设置为逻辑“1”,否则输出为“0”。
若要比较两个输入 link 的值,请改用算子 CMP_Equal。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | [1, 63] 无符号,[2, 64] 有符号 | 1 |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | unsigned |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | any | as I |
| Kernel Rows | any | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
| Number | |
|---|---|
| 键入 | 静态/动态读写参数 |
| 默认 | 0 |
| 范围 | 与输入 link I 的范围相同 |
|
用于与输入链接值进行比较的值。 |
|
| ImplementationType | ||||
|---|---|---|---|---|
| 键入 | 静态写参数 | |||
| 默认 | AUTO | |||
| 范围 | (AUTO, EmbeddedALU, LUT) | |||
|
参数 ImplementationType 允许您影响运算符的实现,即定义用于实现运算符的逻辑元素。 您可以选择以下值之一: AUTO: 实例化运算符时,系统会根据运算符的参数设置,自动为给定的 FPGA 架构选择最佳实现策略。 EmbeddedALU: 运算符使用 FPGA 的嵌入式 ALU 元素。 LUT: 运算符使用 FPGA 的 LUT 元素。
|
||||
以下示例展示了算子 IS_Equal 的用法:
-
Example - Histogram thresholding
-
示例 - 展示了运算符 Blob_Analysis_1D 在线扫描应用中的用法。
-
示例 - 一个 High Speed 且稳健的激光线检测算法。 该算法可确定重心坐标,从而获得亚像素分辨率的结果。
-
示例 - 输入图像上叠加了一个网格。 网格像素值由输入像素值决定。

![[注意]](../common/images/admon/note.png)
上一页