运算符 Library: Synchronization
Library: Synchronization
InsertPixel 算子将输入链路 I1 上的图像中的任意像素插入到 I0 上的图像中,并在 O 处输出合并后的图像。
插入操作通过二进制输入链路 Ins 进行控制。 如果特定像素的 Ins = 1,则将 I1 处的值插入到 I0 处的图像中。 因此,输出行长度会增加插入的像素数量。 例如,如果对于所有像素,Ins == 1,则 O 处的行长度将比输入行长度翻倍。 所有位于偶数像素坐标的输出像素均源自 I0,所有奇数像素均源自 I1。 如果对于所有像素,Ins == 0,则 O 处的输出图像与 I0 处的图像相同。
所有输入链路必须是同步的,即它们必须通过任意的 O 型算子网络由相同的 M 型算子提供源。
该算子将 Parallelism 加倍以避免带宽限制。 请注意:插入的像素数量可能不是 Parallelism 的整数倍。 在这种情况下,算子必须在行尾添加虚构像素。 这些虚构像素的值未定义。 在 VA 仿真期间,虚构像素被设置为零以获得更好的可视性。
|
对于无符号输入,输入 Bit Width 的范围是 [1, 64]。 对于有符号输入,范围是 [2, 64]。 对于无符号彩色输入,范围是 [3, 63],对于有符号彩色输入,范围是 [6, 63]。 |
|
|
输出图像宽度不得超过 2^31 - 1。 |
同步和异步输入
- 所有输入相互同步,即它们必须由同一个 M-type 运算符通过由 O-type 运算符组成的任意网络提供源信号。



上一页