Operator Library: Signal
Select operator 实现了一个由 Select 参数控制的 N 输入到 1 输出的 Multiplexer。N 必须小于或等于 64。
此算子不包含在 VisualApplets 功能仿真中。
| Link Parameter | 输入 Link I[n] | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 作为 I0 |
| Arithmetic | unsigned | 作为 I0 |
| Parallelism | 1 | 作为 I0 |
| Kernel Columns | 1 | 作为 I0 |
| Kernel Rows | 1 | 作为 I0 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | 作为 I0 |
| Color Format | VAF_GRAY | 作为 I0 |
| Color Flavor | FL_NONE | 作为 I0 |
| Max. Img Width | any | 作为 I0 |
| Max. Img Height | any | 作为 I0 |
以下示例展示了 Select operator 的用法:
-
“Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon”
介绍了面阵扫描触发。外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲可用于生成触发。
-
“Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP”
介绍了适用于 CoaXPress 的面阵扫描触发。外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲可用于生成触发。
-
'Area Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad'
本文介绍了一种针对 CoaXPress12 的面阵扫描触发方式。 可以使用外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲来生成触发信号。
-
“Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl”
介绍了线阵扫描触发。该触发包括使用捕获门(capture gate)的图像触发以及多功能行触发。外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲可用于生成触发。
-
“Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP Using Signal Operators”
介绍了线阵扫描触发。该触发包括使用捕获门(capture gate)的图像触发以及多功能行触发。外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲可用于生成触发。
-
“Line Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad Using Signal Operators”
介绍了适用于 CoaXPress 12 的线阵扫描触发。该触发包括使用捕获门的图像触发以及多功能行触发。外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲可用于生成触发。
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Signal'
示例 - 演示如何使用该算子

上一页