Operator Library: Arithmetics
该算子用于计算输入的余弦值。
余弦函数的输入范围为 [$-\infty$, $\infty$]。 由于余弦函数的周期性,VisualApplets 算子的输入范围限制在 [-\u03c0, \u03c0[ 即输入的最小值为 -\u03c0,输入的最大值加 1 为 \u03c0 因此,输入端不可能出现 +\u03c0 的值。
因此,余弦函数的参数 x 由下式决定:

其中

是输入 link 上的 Bit Width。
余弦函数的结果在 [-1, 1] 范围内。 算子在 VisualApplets 中的输出值范围映射到

其中

is the bit width at the output link. Thus the output value is

下图显示了余弦函数的曲线图。

In the next figure, the VisualApplets operator implementation is shown. Note the input and output bit widths.

让我们来看一个输入像素值。例如 -50。 在给定的 8 Bit Width 输入下,该像素值的实际值表示为 -50 * pi / 128。 然后余弦结果将为 0.33。 在像素值表示中,该结果变为 43,这与图表中显示的一致。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | [8, 12] | [8, 32] |
| Arithmetic | signed | signed |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | 1 | as I |
| Kernel Rows | 1 | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
以下示例展示了 COS 算子的使用:
-
“Geometric Transformation and Distortion Correction”
示例 - 使用 PixelReplicator 进行 Geometric Transformation and Distortion Correction
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Arithmentics: Trigonometric Functions'
示例 - 演示如何使用该算子

上一页