Operator SelectFromParallel

Operator Library: Base

SelectFromParallel 算子从输入链路中提取单个 Parallelism 组件,并在输出链路上提供该值。 使用参数 ParNum 选择所需的组件。 输出链路上的 Parallelism 始终为 1。仅输出所选的 Parallelism 组件。

例如,如果使用为 4 的输入 Parallelism 并选择 Parallelism 组件 1,则算子将输出索引为 1、5、9、13 等的像素。

I/O Property

Property 值
Operator Type O
Input Link I,数据输入
Output Link O,数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any 1
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format any as I
Color Flavor any as I
Max. Img Width any auto2
Max. Img Height any as I

1

无符号值的输入 Bit Width 范围为 [1, 64]。 对于有符号输入,范围为 [2, 64]。 对于无符号彩色输入,范围为 [3, 63];对于有符号彩色输入,范围为 [6, 63]。

2

最大输出图像宽度为:

参数

ParNum
键入 static 参数
默认 0
范围 [0, InputParallelism - 1]

该参数用于定义将输入链路并行传输的像素的哪个并行组件转发到输出。

使用示例

以下示例展示了 SelectFromParallel 算子的用法: