Operator PixelToSignal

Operator Library: Signal

该算子将输入的图像数据流转换为信号流。 输入为一个二进制(1 位)图像流。 对于输入中值为零的每个像素,将输出低信号(零)。 对于输入中值为一的每个像素,将输出高信号(一)。 图像数据流包含像素之间的间隙。 算子使用最后一个有效的输入像素值填充输出中的这些间隙。 有关解释,请参见下图。

此算子不包含在 VisualApplets 功能仿真中。

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Input Link I, image data input
Output Link O,信号数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width 1 1
Arithmetic unsigned unsigned
Parallelism 1 1
Kernel Columns 1 1
Kernel Rows 1 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

参数

无

使用示例

以下示例展示了 PixelToSignal 算子的使用: