Operator Library: Base
该算子为其输入链路上的上升沿生成软件事件。 该算子最多提供 16 个可引发事件的输入端口。
所有 N 个输入(最多 16 个)均可生成独立的事件。 该事件不提供任何信号链路数据。 通常,此算子用于监控 GPIO 的状态或发出特殊条件的信号。

每个输入端口都与相应的事件关联。 软件应用程序通过使用唯一的事件名称(参数 EventName_,参见下方参数描述)来识别事件。

该算子专有地使用一种 EventPort 类型的资源。 您可以修改资源 EventPort。 EventPort 指定软件使用的事件通道。在设计中,每个 EventPort 编号只能使用一次。
此外,会为每个输入端口预留一个 EventID 类型的资源。 您无法修改此资源(因此显示为灰色),因为 EventID 是自动生成的。 如果通过复制和粘贴在不同的算子实例中使用了相同的 EventID,您需要删除其中一个实例 并 重新实例化算子。
![]() |
事件端口和独立事件的数量限制 |
|---|---|
|
设计中可用的最大事件端口数量取决于您为其进行设计的目标硬件平台 (有关详细信息,请参阅附录部分 “支持平台的设备资源”)。 如果您设计的小程序用于运行时环境,则在设计中 最多可以使用 64 个独立事件。 |
![]() |
复制并粘贴算子之后 |
|---|---|
|
复制并粘贴之后,您必须调整资源,以确保设计中每个 EventPort 和每个 EventID 仅被使用一次。 ![]() 若要调整资源:
|
| Link Parameter | 输入链路 I[000-015] |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| EventsWithTimestamp | |
|---|---|
| 键入 | static/dymanic 写入参数 |
| 默认 | 开启 |
| 范围 | {ON, OFF} |
|
定义是否为每个事件附加高精度 Timestamp。 |
|
| EventName_[n] | |
|---|---|
| 键入 | 静态写参数 |
| 默认 | EventName_[n] |
| 范围 | |
|
每个事件输入必须分配一个唯一的标识符名称。 此事件名称用于在 Framegrabber SDK 中识别和使用特定的硬件 事件信号。 |
|
以下示例展示了算子 EventToHost 的使用方法:
-
DMA、RAM、GPIO、触发和 LED 硬件自检的示例。
-
示例 - 该示例展示了图像帧开始和结束时的信号与事件生成。

![[提示]](../common/images/admon/tip.png)






上一页