Operator Library: Base
算子 MergeKernel 将任意数量 N 个输入链接 I[0] .. I[63](最多)合并为一个输出链接 O。
该算子允许在其输入端接收 Kernel。其中一个 Kernel 维度(行或列)在所有输入端必须具有相同的大小(像素数)。对于另一个维度(行或列),可以为每个输入定义独立的大小。因此,所有输入端 Kernel 的行数或列数必须保持一致。
有关详细信息,请参阅参数说明。
| Alignment | |
|---|---|
| 键入 | 静态写参数 |
| 默认 | 水平 |
| 范围 | [水平, 垂直] |
|
参数 Alignment 用于定义输出向量的排列顺序。该向量是所有输入在水平或垂直方向上的串联。 通过参数 Alignment,您可以定义所有输入端 Kernel 的行数还是列数具有相同的值。 Horizontal: 如果选择“horizontal”(默认),则所有输入端传入 Kernel 的行数必须相同。您可以为每个传入的 Kernel 单独定义列数。在输出中,行数与输入中相同,列数则为所有输入列数的总和。 ![]() Vertical: 如果选择“vertical”,则可以为每个传入的 Kernel 单独定义行数,而所有输入端传入 Kernel 的列数必须相同。在输出中,列数与输入中相同,行数则为所有输入行数的总和。 ![]() |
|
以下示例展示了算子 MergeKernel 的使用方法:
-
示例 - Kirsch 滤波器是用于检测无方向边缘的理想边缘检测滤波器。
-
'Histogram of Oriented Gradients (HOG)'
示例 - Histogram of oriented Gradients




上一页