Operator Library: Memory
ROM operator 是一个动态内容的查找表(LUT)。 输入 link 的值定义了 LUT 的地址。 输出 link 提供存储在该地址处的值。 输入 Bit Width 定义了 LUT 中的地址数量。 输出 Bit Width 定义了每个 LUT 元素的取值范围。 两者都可以设置为任意值。 LUT 内容可以在构建之前更改,也可以在运行时动态更改。
有关 operator 延迟的信息,请参见 Table 46, 'Individual Latencies of the Operators in Library Memory'。
![]() |
与 operator LUT 相同 |
|---|---|
|
ROM operator 与 operator LUT 相同。 |
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | [1, 16] | [1, 63 无符号 / 64 有符号] |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | as I |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | any | as I |
| Kernel Rows | any | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
| ROMcontent | ||||
|---|---|---|---|---|
| 键入 | 动态/静态读/写参数 | |||
| 默认 | 恒等函数 | |||
| 范围 | [0, 2^OutputBitWidth-1] | |||
|
此字段参数定义了 LUT 内容。 字段值的数量由 operator 的输入 Bit Width 定义。 了解如何配置字段参数,请参见 'Parameter Editing'。
|
||||
| ImplementationType | ||||
|---|---|---|---|---|
| 键入 | 静态写参数 | |||
| 默认 | AUTO | |||
| 范围 | (AUTO, BRAM, LUTRAM) | |||
|
参数 ImplementationType 影响 operator 的实现策略,即 使用哪些内存元素来实现该 operator。 您可以选择以下值之一: AUTO: 根据所连接 link 的参数化, 自动选择最佳实现策略。 BRAM: operator 使用 FPGA 的 Block RAM。 LUTRAM: operator 使用 FPGA 的 LUT RAM。
|
||||
以下示例展示了 ROM operator 的使用:
-
Examples - 展示了 8 Bit 到 8 Bit 查找表的使用。
-
Examples - 展示了 10 bit 输入和 16 bit 输出查找表的使用。
-
'Knee-Lookup Table 24 Bit Color'
示例 - 在此示例中,使用了三个查找表来进行 RGB 色彩校正。

![[提示]](../common/images/admon/tip.png)
![[注意]](../common/images/admon/note.png)
上一页