Operator FrameEndToSignal

Operator Library: Signal

当检测到输入图像结束时,该算子会生成一个信号脉冲。 该算子的输入是一个图像流。 该算子会等待输入图像流结束。 当检测到帧结束时,将输出一个时钟周期的信号脉冲。 请注意,帧的结束可能不会直接出现在最后一个图像像素之后。 请参见下图了解解释:

请注意,VisualApplets 中可能存在空图像。 算子也会为空帧生成信号脉冲。

此算子不包含在 VisualApplets 功能仿真中。

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Input Link I, image data input
Output Link O,信号输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned
Parallelism any 1
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol VALT_IMAGE2D VALT_SIGNAL
Color Format any VAF_GRAY
Color Flavor any FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

1

无符号值的输入 Bit Width 范围为 [1, 64]。 对于有符号输入,范围为 [2, 64]。 对于无符号彩色输入,范围为 [3, 63];对于有符号彩色输入,范围为 [6, 63]。

参数

无

使用示例

以下示例展示了 FrameEndToSignal 算子的使用方法:

  • 'Hardware Test'

    DMA、RAM、GPIO、触发和 LED 硬件自检的示例。