IntVariable 算子

Operator Library: Parameters

算子 IntVariable 用于生成一个软件变量。

此外,该算子可用于创建用户定义的全局常量,以便在转换公式中使用。 当 Value 为静态时,您可以通过将 DisplayHierarchy 参数设置为 :: 来创建全局常量。 由此产生的常量将在整个系统中可用,并且可以在所有 参数转换公式中进行访问。有关在转换公式中使用全局常量的详细信息,请参阅 DisplayHierarchy 参数说明。

您可以在设计层级中定义一个目标,以便在该层级中使变量可见且可访问。 该目标由两个参数定义:DisplayHierarchy 和 DisplayName。 在 DisplayHierarchy 中,您可以寻址算子自身所在的同一进程中的分层框。 在参数 DisplayName 中,您可为目标参数设置名称。

  • 如果同时设置了 DisplayHierarchy 和 DisplayName,则由 DisplayName 定义的参数将可在 DisplayHierarchy 所寻址的分层框中 使用。

  • 如果 DisplayName 为空,则不会创建 参数。

  • 如果设置了 DisplayName,但 DisplayHierarchy 为空,则由 DisplayName 定义的参数将被添加到父级 层级中(即算子自身所在的分层框)。

  • 当 值 为静态时,您可以通过设置以下内容来创建全局常量 显示层级 更改为 :: 。您可以在转换公式中使用以下内容对其进行访问 ${::myGlobalConst}.

该运算符没有输入和输出,因为它不会干扰设计的数据流结构。

您可以在“库参数”中找到有关库参数的一般介绍。

I/O Property

Property 值
Operator Type 无(因为没有输入或输出)

Supported Link Format

无

参数

状态
键入 静态读取(尽管 GUI 显示为写入)参数
默认 没有任何
范围 成功或错误信息

显示错误状态。如果参数“激活”设置为“是” ,则会检查其他模块参数。此参数显示检查结果,即“正常”或错误消息。

此参数不包含在最终的小程序中。

显示名称
键入 静态写参数
默认 没有任何
范围 任何字符串

如果您想在设计的另一个位置(除算子实例本身之外)授予对该参数的访问权限或从该位置访问该参数, 则需要定义一个新参数。 在此处指定该新参数的名称。

如果此字段为空,则不会创建新参数。

显示层级
键入 静态写参数
默认 没有任何
范围 任何字符串

在此处指定您要附加在参数 DisplayName 中定义的新映射参数的层次框 。

对于此参数,您可以使用自动完成功能和语法高亮显示。要使用自动完成功能,请单击 此参数在 Module Properties 对话框中的 Parameter Values 字段 ,然后按键盘上的 TAB 键。有关自动完成功能的更多详细说明, 请访问 'Autocompletion and Syntax Highlighting for Translator and Reference Operators'。

如果您定义了一个新参数 DisplayName,但将参数 DisplayHierarchy 留空: 新参数将被添加到包含算子实例的分级框中。 (请注意,如果算子实例位于最高(进程)级别,则无法执行此操作。)

[注意] 设置显示目标路径的语法

如果您希望新参数显示在设计的其他位置, 则需要在参数 DisplayHierarchy 中指定要包含 该新参数的层次框的路径。

语法如下:

<Path> is the relative path from process level to the hierarchical level of the design where the <Hierarchical Box> is located that is to receive the new parameter. Thus, parameter DisplayHierarchy can only address hierarchical boxes within the same process. Use a slash as separator between different hierarchical levels.

<HierarchicalBox> is the name of the hierarchical box that is to receive the new map parameter.

示例: Level0/Level1

[注意] 定义全局常量

当 Value 为静态时,您可以通过将 DisplayHierarchy 参数 设置为 :: 来创建用户定义的全局 常量。

例如,如果 显示名称 设为 myGlobalConst 和 显示层级 设为 :: ,则算子会创建全局常量 ${::myGlobalConst} 以用于转换公式中。

该全局常量可在整个系统范围内访问,并且可以在 转换公式中进行引用。

值
键入 static, dynamic, write, read parameter
默认 0
范围 有符号整数 (64 位)、无符号整数 (64 位)

用于访问变量以及从变量访问的映射参数。 此参数会镜像该变量的所有 Property。

要创建用于转换公式中的用户定义全局常量,此参数必须为 static。有关如何创建全局常量的说明,请参阅 DisplayHierarchy 参数说明。

单位
键入 静态写参数
默认 -
范围 Latin-1

在此处输入参数 Value 的单位。

描述
键入 静态写参数
默认 -
范围 any text

在此处输入参数 Value 的描述。

RangeFrom
键入 静态写参数
默认 0
范围

最小有效值的定义。您也可以在此处输入公式。

RangeTo
键入 静态写参数
默认 255
范围

最大有效值的定义。您也可以在此处输入公式。

RangeIncrement
键入 静态写参数
默认 1
范围

有效值之间的间隔定义(步长定义)。您也可以在此处输入公式。

Activate
键入 动态写入参数
默认 无
范围 {No,Yes}

Yes = 已激活对变量的访问以及来自变量的访问(通过映射参数 Value)。

No = 对变量的访问和来自变量的访问已被停用,并且参数 Status 已禁用。 参数 DisplayName 和 DisplayHierarchy 不起作用。