Operator MAX

Operator Library: Filter

运算符 MAX 用于识别并输出输入内核数据流中的最大值。 该最大值将从 O 端输出。 该运算符不会输出最大值对应的内核索引。

I/O Property

Property 值
Operator Type O
Input Link I,kernel 输入
Output Link O,数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64] 无符号,[2, 64] 有符号 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

参数

无

使用示例

以下示例展示了运算符 MAX 的用法:

  • “Kirsch 滤波器”

    示例 - Kirsch 滤波器是用于检测无方向边缘的理想边缘检测滤波器。