Operator RxSignalLink

Operator Library: Signal

运算符 RxSignalLink 用于接收来自同一设计中 TxSignalLink 运算符的信号数据。

这两个运算符在没有连线的情况下建立连接。这对于进程间通信非常有用,例如,用于不同分级框(hierarchical boxes)之间的连接,而无需绘制连线和反馈。

参数 Channel_ID 定义了一个通道 ID,用于寻址发送端的 TxSignalLink 运算符。参数值必须与同一设计中其中一个 TxSignalLink 运算符的 ID 相匹配。设计中的多个 RxSignalLink 运算符可以使用相同的通道 ID。

设计中的每个 RxSignalLink 运算符都通过一个通道 ID 精确连接到一个 TxSignalLink 运算符。在 VisualApplets 的 Resource Dialog 中,您可以看到每个 TxSignalLink 运算符都独占使用一个资源 SignalChannel。资源 SignalChannel 允许控制将单个 TxSignalLink 运算符分配给一个或多个 RxSignalLink 运算符。

此算子不包含在 VisualApplets 功能仿真中。

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Output Link O,信号输出

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

参数

Channel_ID
键入 static 参数
默认 0
范围 [0, 1023]

信号链路的通道 ID。 请参见上文说明。

使用示例

以下示例展示了运算符 RxSignalLink 的使用方法: