Operator HierarchicalBox

Operator Library: Base

HierarchicalBox 是图形用户界面提供的一个伪模块,用于将多个 operator 组合到一个单独的模块中。 这使得用户能够维护复杂的项目,并轻松重用以前项目中的部分内容。

在实例化 HierarchicalBox 时,可以任意选择输入和输出 link 的数量。 要打开内部视图,请双击该 HierarchicalBox。

关于 hierarchical boxes 使用方法的详细解释,请参见 VisualApplets 用户手册中的 'Hierarchical Boxes'。

I/O Property

Property 值
Operator Type Operator 类型取决于上下文
Input Link I[0] .. I[63],数据输入
Output Link O[0] .. O[63],数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I[0] .. I[63] Output Link O[0] .. O[63]
Bit Width any any
Arithmetic any any
Parallelism any any
Kernel Columns any any
Kernel Rows any any
Img Protocol any any
Color Format any any
Color Flavor any any
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

参数

无

使用示例

以下示例展示了 operator HierarchicalBox 的使用:

  • 'Hierarchical Boxes'

    在 VisualApplets 中使用 HierarchicalBox 模块进行设计以及浏览设计。

  • 'Laser Triangulation'

    示例 - 一个 High Speed 且稳健的激光线检测算法。 该算法可确定重心坐标,从而获得亚像素分辨率的结果。