Operator Library: Signal
当算子 SignalEdge 检测到输入信号电平发生变化时,它会生成一个设计时钟周期的脉冲。 参数 Edge 用于指定要检测的边沿类型。 有三种可用设置:
-
Rising:
为输入的每个上升沿生成一个脉冲。

-
Falling:
为输入的每个下降沿生成一个脉冲。

-
Both:
为输入的上升沿和下降沿均生成一个脉冲。

此算子不包含在 VisualApplets 功能仿真中。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | as I |
| Arithmetic | unsigned | as I |
| Parallelism | 1 | as I |
| Kernel Columns | 1 | as I |
| Kernel Rows | 1 | as I |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
以下示例展示了算子 SignalEdge 的用法:
-
示例 - Logic Analyzer:一种便捷的类似示波器的信号测量与分析方法。
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Signal'
示例 - 演示如何使用该算子

上一页