Operator Library: Signal
该算子用于分析两个旋转编码器信号轨迹。 这两条轨迹输入至算子中。 在算子的输出端,提供每个编码器脉冲以及方向信号。 利用两个轨迹信号之间的相位进行检测。
对于检测到的每个编码器脉冲,算子在其输出链接 O 处生成一个脉冲。 脉冲宽度为一个设计时钟周期。 在输出链接 Dir 处,输出检测到的编码器方向。 如果 Dir = 0 (LOW),则检测到正向。 如果 Dir = 1 (HIGH),则检测到反向。 Dir 输出端的值仅在输出 O 为 1 (HIGH)(即输出脉冲)时有效。
参数 LeadingTrace 用于定义两条轨迹中哪一条是超前轨迹,即哪一条轨迹超前 90°。
参数 Mode 用于定义检测模式。 可使用以下模式:
-
ModeX1:
单倍速模式。 仅使用超前信号的一个边沿进行检测。 输出由以下决定:


其中
是超前轨迹(例如 A)的上升沿和下降沿。
是从动轨迹(例如 B)。
下图说明了 ModeX1 的行为

-
ModeX2:
双倍速模式。 使用超前信号的两个边沿进行检测。 输出由以下决定:


下图说明了 ModeX2 的行为

-
ModeX4:
四倍速模式。 使用超前信号和从动信号的所有边沿进行检测。 输出由以下决定:


下图展示了 ModeX4 的行为

可以使用额外的重置输入将算子重置为其初始状态。
此算子不包含在 VisualApplets 功能仿真中。
| Property | 值 |
|---|---|
| Operator Type | O |
| 输入链路 | TraceA,信号数据输入 TraceB,信号数据输入 Reset,信号数据输入 |
| Output Links | O,检测到的编码器行数的信号数据输出 Dir,检测到方向的信号数据输出 |
| Link Parameter | 输入链接 TraceA | 输入链接 TraceB | Input Link Reset | Output Link O | 输出链接 Dir |
|---|---|---|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 | 1 | 作为 TraceA | 作为 TraceA |
| Arithmetic | unsigned | unsigned | unsigned | 作为 TraceA | 作为 TraceA |
| Parallelism | 1 | 1 | 1 | 作为 TraceA | 作为 TraceA |
| Kernel Columns | 1 | 1 | 1 | 作为 TraceA | 作为 TraceA |
| Kernel Rows | 1 | 1 | 1 | 作为 TraceA | 作为 TraceA |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | 作为 TraceA | 作为 TraceA |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY | 作为 TraceA | 作为 TraceA |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE | 作为 TraceA | 作为 TraceA |
| Max. Img Width | any | any | any | 作为 TraceA | 作为 TraceA |
| Max. Img Height | any | any | any | 作为 TraceA | 作为 TraceA |
| LeadingTrace | |
|---|---|
| 键入 | 静态/动态读写参数 |
| 默认 | A |
| 范围 | {A, B} |
|
此参数指定超前轨迹。 超前轨迹超前 90°。 |
|
| 模式 | |
|---|---|
| 键入 | 静态/动态读写参数 |
| 默认 | Mode1X |
| 范围 | {Mode1X, Mode2X, Mode4X} |
|
此参数定义了轴编码器的检测模式。 请参见上面的描述。 |
|
以下示例展示了 ShaftEncoder 算子的用法:
-
“Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl”
介绍了线阵扫描触发。该触发包括使用捕获门(capture gate)的图像触发以及多功能行触发。外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲可用于生成触发。
-
“Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP Using Signal Operators”
介绍了线阵扫描触发。该触发包括使用捕获门(capture gate)的图像触发以及多功能行触发。外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲可用于生成触发。
-
“Line Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad Using Signal Operators”
介绍了适用于 CoaXPress 12 的线阵扫描触发。该触发包括使用捕获门的图像触发以及多功能行触发。外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲可用于生成触发。

上一页