Operator Library: Parameters
此算子会在参数 Value 中生成一个映射参数。您可以通过参数 Select 在设计中任意位置的几个模块参数之间切换此映射参数。若要指定所引用的参数的路径和名称,请在参数 References 中添加一个用分号分隔的列表。
引用的参数可以属于以下三种类型之一:
-
VA_SINT:带符号整数,例如算子 CONST 中的参数 Value。
-
VA_UINT:无符号整数,例如算子 SCALE 中的参数 ScaleFactor。
-
VA_ENUM:枚举,例如算子 SetSignalStatus 中的参数 mode。
映射参数本身始终为 Int64 类型。映射参数会镜像当前所选引用参数的所有 Property。
如果您想引用使用完整 64 位的无符号参数,则需要根据 Int64 类型对该值进行重新解释。
您可以在设计层级中定义一个目标,所选参数在该目标中将可见且可访问。该目标由两个参数定义:DisplayHierarchy 和 DisplayName。在 DisplayHierarchy 中,您可以寻址引用算子本身所在的同一进程内的分层框(hierarchical box)。在参数 DisplayName 中,您可以设置目标参数的名称。这意味着:
- 如果同时设置了 DisplayHierarchy 和 DisplayName,则由 DisplayName 定义的参数可在由 DisplayHierarchy 寻址的分层框中可用。
- 如果 DisplayName 为空,则不会创建参数。
- 如果设置了 DisplayName,但 DisplayHierarchy 为空,则由 DisplayName 定义的参数将添加到父层级中(即引用算子本身所在的分层框)。
这使您可以使所选参数在设计的任何所需分层级别上可用。例如,您可以直接在受保护分层框自身的 Property 下面,使受保护分层框内模块的参数可用于参数化。
映射的参数本身也可以被引用。因此,您可以引用引用算子中参数 Value 的内容,或者引用您在参数 DisplayName 和 DisplayHierarchy 中定义的参数。当受保护的分层框由其他受保护的分层框构成时,这一点尤其重要。
![]() |
所有相关参数同时更新 |
|---|---|
|
如果更改了其中一个连接的参数(即所选参数、映射参数 Value 或显示目标参数),则所有其他连接参数中的值也会随之更改。 |
该算子没有输入和输出,因为它不干扰设计的数据流结构。
您可以在以下位置找到库的一般介绍 Parameters in Library Parameters.
| 状态 | |
|---|---|
| 键入 | 静态读取(尽管 GUI 显示为写入)参数 |
| 默认 | 无 |
| 范围 | 出现 OK 或错误消息 |
|
显示错误状态。如果参数 Activate 设置为 Yes,则会检查其他模块参数。此参数显示此检查的结果,即出现 OK 或错误消息。 此参数不包含在最终的小程序中。 |
|
| 显示名称 | |
|---|---|
| 键入 | 静态写参数 |
| 默认 | 无 |
| 范围 | 任意字符串 |
|
如果您除了引用算子实例本身之外,还希望在设计的另一个点授予对参数 Reference 中定义的被引用参数的访问权限,则需要定义一个新参数。在此处指定此新参数的名称。如果此字段为空,则不会创建新参数。 |
|
| 显示层级 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 键入 | 静态写参数 | |||
| 默认 | 无 | |||
| 范围 | 任意字符串 | |||
|
在此处指定要附加您在参数 DisplayName 中定义的新映射参数的分层框。 对于该参数,您可以使用自动补全功能和语法高亮显示。要使用自动补全,请在 Module Properties 对话框中点击该参数的 Parameter Values 字段,然后按键盘上的 TAB 键。有关自动补全功能的更详细说明,请参阅 'Autocompletion and Syntax Highlighting for Translator and Reference Operators'。 如果您定义了一个新的参数 DisplayName,但将参数 DisplayHierarchy 留空,则新参数将被添加到包含参考算子实例的分层框中。如果参考算子实例位于最高处理级别,则无法这样做。
|
||||
| Select | |
|---|---|
| 键入 | 静态、动态、写入参数 |
| 默认 | 0 |
| 范围 | 取决于参考参数的数量 |
|
用于在参考参数之间进行切换的选择器。 |
|
| 值 | |
|---|---|
| 键入 | static, dynamic, write, read parameter |
| 默认 | 0 |
| 范围 | 有符号整数 (64 位)、无符号整数 (64 位) |
|
用于访问所选参数及被所选参数访问的映射参数。该参数具有与当前所选参考参数相同的 Property。 |
|
| 单位 | |
|---|---|
| 键入 | 静态写参数 |
| 默认 | - |
| 范围 | Latin-1 |
|
在此处输入参数 Value 的单位。 |
|
| 描述 | |
|---|---|
| 键入 | 静态写参数 |
| 默认 | - |
| 范围 | 任意文本 |
|
在此处输入参数 Value 的描述。 |
|
| 参考 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 键入 | 静态写参数 | |||
| 默认 | 无 | |||
| 范围 | 用分号分隔的字符串,用于定义参考参数:模块相对路径、模块名称和参数名称。 | |||
|
在此处,您可以定义参考参数在设计中的位置。
|
||||
| Activate | |
|---|---|
| 键入 | 动态写入参数 |
| 默认 | 无 |
| 范围 | {No, Yes} |
|
Yes = 激活对参考参数的访问以及来自参考参数的访问(通过映射参数 Value)。 No = 停用对参考参数的访问以及来自参考参数的访问,并且参数 Status 被禁用。参数 DisplayName 和 DisplayHierarchy 不起作用。 |
|
以下示例展示了算子 IntParamSelector 的使用方法:
-
示例 - 演示如何使用参数转换算子 IntParamSelector 和 FloatParamSelector。

![[注意]](../common/images/admon/note.png)


上一页