Operator Library: Filter
DILATE 算子对图像执行二值膨胀操作,可用于闭合图像中的空隙。 该算子的输入为内核图像数据流。 在输出端,提供中心像素的膨胀结果。 膨胀操作的结构元素由可参数化的二值矩阵 StructElement 指定。 该矩阵的大小与输入内核相同。 膨胀是形态学图像处理中的一项基本操作。 如果任何值为 '1' 的矩阵元素与内核中的对应元素相匹配,则算子输出被设置为 '1'。 值为 '0' 的矩阵元素将被视为 “don't care” 并会被忽略。 如果 所有矩阵元素的值均为 '0',则算子输出将始终为 '0'。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | as I |
| Arithmetic | unsigned | as I |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | any | as I |
| Kernel Rows | any | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
| StructElement | |
|---|---|
| 键入 | 静态/动态读写参数 |
| 默认 | 1 |
| 范围 | {0, 1} |
|
结构元素是一种预定义的形状,用于探测或交互图像, 以确定该形状与图像中存在的形状有多大程度的匹配或差异。
如果更改了 operator 的输入 kernel 大小,系数也会随之更改。 请在更改输入 kernel 大小后检查系数。 如果该参数设置为 Static,则在设计时选择这些值。 如果该参数设置为 Dynamic,则可以在运行时更改这些值。 runtime 期间所做的更改立即生效;它们不会在帧末尾或行末进行同步。 |
|

上一页