运算符 Library: Synchronization
该算子会生成具有指定宽度和高度的空白二值图像。 该算子不需要任何输入链路。 输出图像的宽度和高度通过参数 ImageWidth 和 ImageHeight 进行指定。
该算子将以尽可能高的速度输出空白图像。 因此,输出速度仅受输出链路 Parallelism 以及后续算子的限制。 如果后续算子无法处理由 CreateBlankImage 产生的数据速率,VisualApplets 流控制将会限制带宽。
通常,该算子用于测试实现的各项功能,而无需连接相机。 借助诸如 Coordinate_x、 Coordinate_y 和 ImageNumber 等算子,该算子可用于生成 Test Patterns。 结合 ImageValve 算子,可以控制帧率、行率或像素率。
生成图像的尺寸只能在采集未运行(即停止)时更改。
对于 1D 应用,ImageHeight 参数将被忽略。 对于 0D 应用,ImageWidth 和 ImageHeight 均会被忽略。
该算子可以非常方便地与 VisualApplets 仿真一同使用。 该算子自身可生成仿真图像。 它作为一个仿真源运行。 因此,无需在算子的输出链路上添加仿真源探针。
![]() |
仿真期间的行为 |
|---|---|
|
该算子在每个仿真步骤中至少输出一个数据集。根据输出端当前的链路配置, 该数据集为
这些参数的默认值为 1。根据输出端当前的链路配置,只有相关的 参数可编辑,其他参数处于非活动状态。例如,对于 0D,只有 PixelsToSimulate 可编辑,而对于 1D,参数 LinesToSimulate 和 ImageWidth 可编辑。 |
如果在采集过程中更改参数 ImageHeight 或 ImageWidth,该算子可保证图像完整性。 在当前帧输出完成后,算子将开始使用新的参数值。
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | any |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| ImageWidth | |
|---|---|
| 键入 | 动态/静态读/写参数 |
| 默认 | 1024 |
| 范围 | [0, 最大输出图像宽度],步长 = 输出 Parallelism |
|
指定生成图像的宽度。 只有当算子的输出图像协议设置为 VALT_IMAGE2D 或 VALT_LINE1D 时,该参数才启用。 |
|
| ImageHeight | |
|---|---|
| 键入 | 动态/静态读/写参数 |
| 默认 | 1024 |
| 范围 | [1, Maximum Output Image Height] |
|
指定生成图像的高度。 只有当算子的输出图像协议设置为 VALT_IMAGE2D 时,该参数才启用。 |
|
| FramesToSimulate | |
|---|---|
| 键入 | 静态写参数 |
| 默认 | 1 |
| 范围 | [1, 2^32 - 1] |
|
如果输出链路图像协议设置为 VALT_IMAGE2D, 则该参数指定单个仿真步骤生成的帧数。 有关 2D 仿真的更多信息,请参见 'Simulation'。 只有当输出图像协议设置为 VALT_IMAGE2D 时,才能更改此参数。 |
|
| LinesToSimulate | |
|---|---|
| 键入 | 静态写参数 |
| 默认 | 1 |
| 范围 | [1, 2^32 - 1] |
|
如果输出链路图像协议设置为 VALT_LINE1D, 则需要指定用于仿真的行数。 该参数用于指定仿真图像高度。 有关 1D 仿真的更多信息,请参见 'Simulation'。 只有当输出图像协议设置为 VALT_LINE1D 时,才能更改此参数。 |
|
| PixelsToSimulate | |
|---|---|
| 键入 | 静态写参数 |
| 默认 | 1 |
| 范围 | [1, 2^32 - 1],步长 = 输出 Parallelism |
|
如果输出链路图像协议设置为 VALT_PIXEL0D, 则需要指定用于仿真的像素流大小。 该参数用于指定仿真像素流宽度。 有关 0D 仿真的更多信息,请参见 'Simulation'。 只有当输出图像协议设置为 VALT_LINE0D 时,才能更改此参数。 |
|
CreateBlankImage 算子的使用方法见以下示例:
-
“Color Plane Separation Option 5 - Sequential Output with Advances Processing”
颜色平面分离示例。 RGB 输入被拆分为其分量,并通过一个 DMA 通道进行顺序输出。 通过并行字收集相同分量并使用 FrameBufferRandomRead 读取来执行拆分。
-
DMA、RAM、GPIO、触发和 LED 硬件自检的示例。
-
示例 - 测量图像尺寸,并可用于分析设计流程。
-
示例 - 出于调试目的,可以手动插入图像。
-
示例 - 出于调试目的,可以检查链接上的图像传输状态。
-
示例 - 出于调试目的,Scope 算子提供了用于分析灰度图像的选项。
-
'A rolling average is applied on a dynamic number of images'
Examples - Rolling Average - Loop

![[注意]](../common/images/admon/note.png)
上一页