简介

VisualApplets 包含许多代表处理功能的算子。 本部分详细介绍了所有可用算子的功能。 算子参考的结构说明如下:

  • 描述

    该说明解释了算子的主要功能和行为。 这是算子参考的主要部分。

    对于库 Hardware Platform 中的算子,附带一个表格,显示了各个算子可在哪些硬件平台上使用。

  • 算子限制

    如果算子在输入格式或仿真方面存在限制,这些问题将在此列出。

  • I/O Property

    显示一个表格,其中

    • 给出了算子类型。类型可以为 O 型、M 型或 P 型。(参见 “算子类型”) 有关算子类型的实用指导,请参阅 算子类型与同步 教程主题。
    • 列出了输入链接。
    • 列出了输出链接。

    如果算子为 M 型且具有多个输入,则会列出同步和异步输入组。 有关输入组的更多信息,请参见 “具有多个输入的 M 型算子”。

  • 支持的链接格式

    列出了所有输入和输出端口支持的链接格式。 有关所有链接 Property 的说明,请参见 “链接 Property”。

  • 参数

    如果算子具有参数,它们将在此部分列出。 对于每个参数,除了描述外,还给出了名称、值范围和默认值。 要详细了解参数化,请查看 “模块 Property”。

  • 使用示例

    The examples of use section is a very helpful part. It shows a list of examples where the operator is used. You can directly click on a link to get redirected to the example. The example of use can be anywhere in the user manual or Basics and Examples parts.

  • 更多信息

    某些算子在算子参考的末尾有更详细的信息。

可以直接从 VisualApplets 访问算子参考。 有关更多信息,请参见 “帮助”。 此外,索引也是快速访问所需算子参考的好资源。 最后,在 Library Overview 中提供了所有可用库的列表。