目录
![]()
Logic 库包含用于逻辑运算(例如比较和布尔运算)的算子。
以下列表总结了 Logic 库的所有算子
| 算子名称 | 简要说明 | 可用版本 | |
|---|---|---|---|
| AND |
Performs a bitwise AND operation. |
版本 1.1 | |
| CASE |
多路复用相同格式的多个输入链路。 |
版本 1.1 | |
| CMP_AgeB |
检查输入链路 A 的值是否大于或等于输入链路 B 的值 |
版本 1.1 | |
| CMP_AgtB |
检查输入链路 A 的值是否大于输入链路 B 的值 |
版本 1.1 | |
| CMP_AleB |
检查输入链路 A 的值是否小于或等于输入链路 B 的值 |
版本 1.1 | |
| CMP_AltB |
检查输入链路 A 的值是否小于输入链路 B 的值 |
版本 1.1 | |
| CMP_Equal |
检查两个输入链路是否相等。 |
版本 1.1 | |
| CMP_NotEqual |
检查两个输入链路是否不相等。 |
版本 1.1 | |
| IF |
如果对应的条件输入为真,则将输入转发至输出。 |
版本 1.1 | |
| IS_Equal |
比较输入链路的值是否等于参数 "Number"。 |
版本 1.1 | |
| IS_GreaterEqual |
比较输入链路的值是否大于或等于参数 "Number"。 |
版本 1.1 | |
| IS_GreaterThan |
比较输入链路的值是否大于参数 "Number"。 |
版本 1.1 | |
| IS_InRange |
比较输入链路的值是否在参数 "From" 和 "To" 定义的区间内。 |
版本 1.1 | |
| IS_LessEqual |
比较输入链路的值是否小于或等于参数 "Number"。 |
版本 1.1 | |
| IS_LessThan |
比较输入链接值是否小于参数 "Number"。 |
版本 1.1 | |
| IS_NotEqual |
比较输入链接值是否不等于参数 "Number"。 |
版本 1.1 | |
| NOT |
对输入位执行按位 NOT 运算。 |
版本 1.1 | |
| OR |
执行按位 OR 运算。 |
版本 1.1 | |
| XNOR |
执行按位 XNOR 运算。 |
版本 1.1 | |
| XOR |
执行按位 XOR 运算。 |
版本 1.1 | |
表 44. Library Logic 的 Operator

上一页