脚本集合 (Tcl)

您可以将 Tcl 脚本中的各个子程序直接在 VisualApplets GUI 中提供使用。

VisualApplets 允许您定义一个脚本集合(库),其中包含排序的命令,每个命令用于调用指定 Tcl 脚本中的特定子程序。 这些命令可以直接在 VisualApplets GUI 中以图形化方式使用。 一旦您通过鼠标点击或拖放操作启动命令,就会执行底层的子程序。 您可以在 VisualApplets 程序窗口的 Tcl 控制台中监视所发生的情况。

您既可以通过 VisualApplets GUI 以图形化方式定义脚本集合,也可以通过创建/编辑用于定义脚本集合的 XML 文件来完成。

由于有关脚本集合的所有信息都存储在 XML 文件中,因此您不仅可以将版本控制系统用于单个 Tcl 脚本, 还可以用于脚本集合的结构和内容定义。

这些命令可在 Script Collection 窗格中找到:

VisualApplets 程序窗口中的 Script Collection

图 174:VisualApplets 程序窗口中的 Script Collection


[提示] 文档

有关如何使用 VisualApplets Tcl 控制台以及详细的命令参考信息,请参见 Creating Script Collections (Script Libraries) 和 Command Reference。

[注意] 可用性

VisualApplets TCL 脚本功能是 VisualApplets Expert 的一部分。

要使用 TCL 脚本,您需要拥有 Expert 许可证或 VisualApplets 4 许可证。