PixelPlant 硬件是适用于 microEnable IV 的扩展板系列。 目前提供两种板卡:PixelPlant100 和 PixelPlant200,它们的 FPGA 和 RAM 容量有所不同。
要开发用于 PixelPlant Px100 / Px200 硬件的 applet,必须创建两个独立的设计部分:
-
microEnable IV 板卡的基础设计
-
PixelPlant 的设计
这两个部分需要在两个独立的 VisualApplets 设计文件中进行处理。 必须构建 PixelPlant 和 microEnable IV 这两个设计,以生成两个 HAP 文件。 最后,必须将这两个部分(HAP 文件)合并为一个硬件 applet(HAP 文件)。
为了在 microEnable IV applet 和 PixelPlant applet 之间传输数据,必须使用 TxLink 和 RxLink 算子。 TxLink 算子将数据传输到 PixelPlant 板卡,RxLink 算子从 PixelPlant 接收数据。 PixelPlant 部分必须包含相应的 RxLink 和 TxLink 算子,以便从 microEnable IV 获取数据并将其传回。 每个 RxLink / TxLink 算子都有一个通道 ID 参数,用于选择 microEnable IV 上的相应 RxLink / TxLink 算子。 这些通道 ID 参数以及链路格式在 Pixelplant 和 microEnable IV 上必须保持一致。
下一节将介绍如何合并两个 applet。

上一页