在本章中,您可以找到有关使用 VisualApplets 的实用信息集合。
VisualApplets 提供了一些命令行参数,以便在批处理脚本中使用 VisualApplets,或者将其程序链接到系统环境中。
其语法遵循以下格式:
<VISUALAPPLETSINSTALLDIR>\VisualApplets <-COMMAND> <ARGUMENTS>
下表列出了这些命令及其所需的参数:
| 命令行 | 参数与含义 |
|---|---|
|
-file |
执行指定 Tcl 脚本中存储的命令。 参数:
|
|
-compile |
加载指定的文件并创建一个 applet。 系统将对照设计规则检查该设计。 参数:
|
|
-merge |
将 microEnable IV applet 文件与 Pixelplant applet 文件合并。系统将检查两个源 applet 文件的适用性。 参数:
|
|
-sdk |
生成用于通过 Framegrabber SDK 使用该 applet 的 SDK 示例(C 源码)。 系统将对照设计规则检查该设计。 参数:
|
|
-KeepSyntheseTraceFiles |
生成硬件 applet 时的附加选项。 在构建完成后保留中间文件(在构建过程中创建),以便进行跟踪。 |
|
<VAFilename> |
加载指定的 VisualApplets 设计文件。 例如,用于在资源管理器中双击分配 *.va 文件以进行打开。 参数:
|
表 14. 命令行选项及相应的参数
以下是 VisualApplets 中可用的所有快捷键列表。
| 快捷键 | 菜单项 |
|---|---|
| Ctrl+N | → |
| Ctrl+O | → |
| Ctrl+S | → |
| Ctrl+P | → |
| Ctrl+Q | → |
| Ctrl+Z | → |
| Ctrl+Shift+Z | → |
| Ctrl+Z | → |
| Ctrl+X | → |
| Ctrl+C | → |
| Ctrl+V | → |
| Del | → |
| F2 | → |
| Ctrl+I | → |
| 鼠标中键+ | → |
| Ctrl+F | → |
| F9 | → |
| Ctrl+F7 | → |
| Ctrl+F8 | → |
| F7 | → |
| F5 | → |
| F11 | → |
| Ctrl++ | → |
| Ctrl+- | → |
| Ctrl+Mouse wheel up | → |
| Ctrl+Mouse wheel down | → |
| Ctrl+Return | → |
| Backspace | → |
| Ctrl+Space | → |
| Ctrl+Arrow Right | → |
| Ctrl+Arrow Left | → |
| Drag+Drop |
表 15. 主程序窗口快捷键列表
即使是经过最完善开发和测试的软件,有时也可能会遇到一些错误。 如果您想帮助 Basler 改进 VisualApplets,请将任何异常情况报告给我们的支持团队并描述当时的情形。
诸如 VisualApplets 设计文件 (*.va)、操作系统和 PC 硬件等系统环境描述,或者您的特定 VisualApplets 系统设置等附加数据,将有助于我们纠正错误行为。
In case of system crashes, a trace file will be generated. This file allows us at Basler to restore the exact situation that led to the crash. This trace file is stored inside a zip-archive which you will find in the installation directory of VisualApplets: <INSTDIR>\bin\bugs\bug*.zip. Please decide if you want to send this supplementary information to Basler or not. Please note that the trace file contains only information that has been entered into VisualApplets. It does not contain any information regarding the computer system VisualApplets was running on.

上一页